This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:随着输出电压接近 VCCB、B2输出波形上升速度变慢

Guru**** 2530820 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622723/txb0304-b2-output-waveform-rising-speed-gets-slow-down-as-the-output-voltage-is-closing-to-vccb

器件型号:TXB0304

 大家好、

 我们的一位客户正在评估 TXB0304、他们面临以下现象。

1.B2输出电压接近 VCCB 时、输出波形上升速度下降

 (VCCA=1.8V、VCCB=3.3V、B2输出波形上升速度随着输出电压接近 VCCB 而变慢、以 A2输入的 spit 从0V 到1.8V 全摆幅为100ns。)

 您是否看到过这种现象、  如果您知道、请告诉我如何避免降低速度?

 您还能告诉我以下问题吗?

 2.如果信号线未被使用,我们是否可以留下信号终端?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    TXB‍0604/TXBN‍0304设计用于驱动高达100pF 的容性负载。 TXB‍0304的输出驱动器具有低直流驱动强度。 kΩ 上拉或下拉电阻器从外部连接到数据 I/O、其值必须保持高于20 μ s、以确保它们不与 TXB 的输出驱动器相竞争 ‍0304。

    输出端的容性负载是多少? (连接了哪些设备/电缆/探头?) 是否有下拉电阻器?

    未使用的 TXB I/O 引脚可保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya San、

    如果您能够解决或解决问题、有任何关于此问题的意见? 正如 Clemens 正确地提到的,TXB 驱动能力弱,因此其设计不能可靠地驱动100pf 以上的驱动能力。
    我看到输入摆幅为0至1.8V、为100ns、也超出了30ns 的输入上升时间要求。