This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:SN74LVC16T245功耗

Guru**** 2527490 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624843/sn74lvc16t245-sn74lvc16t245-power-consumption

器件型号:SN74LVC16T245

尊敬的团队:

您能为以下客户问题提供帮助吗

请帮助我们解决以下问题/或将我们的问题转发给 TI:

 

我们使用的是 SN74LVC16T245 (采用 BGA MicroStar 封装)- SN74LVC16T245ZQLR

 

在我们的设计中、我们仅使用16位中的4个输入。
其余12位输入连接到 GND,与 未使用输入相关的12个输出保持悬空。 相应地设置 DIR。

我们看到当 oen=0时,流耗很低(大约20uA),当 oen=1时,电流上升到10mA 以上。

这是因为12个未使用的输出保持悬空吗?

我们可以在 随附数据表的第1页看到声明:

“A 端口和 B 端口上的输入电路始终处于活动状态,必须施加逻辑高电平或低电平,以防止电流过大”

 

(我们的问题是,现在我们已经获得了 PCB,并且在此阶段无法尝试/修改它)

此致

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、当 A 侧处于活动状态时、它将驱动 B 侧进入定义的低电平状态、以确保没有泄漏。 当输出进入高阻抗状态时、B 侧的输入为悬空状态、因此这会导致流经器件的电流过大。 这是预期的行为、克服这种情况的最佳方法是将 A 侧和 B 侧都接地、以便始终对它们进行定义、并且不存在多余的电流。

    即使对于正在使用的 B 侧通道、最好也具有下拉或上拉电阻器、以确保当输出变为高阻抗时它们不会悬空、这些电阻器可能相对较大、以确保在输出驱动时通过它们的电流受到限制。

    此时、不幸的是、除了修复 B 侧输入之外、我无法想到任何其他方法来解决此问题。  

    此外、我想问这是否是正确的器件选择。  

    如果它们仅使用4位且仅以单向方式工作、那么使用符合此规范的器件是否更好、还是我有误解?  

    电压输入和输出电平是多少? 他们可以考虑使用许多其他器件、例如:

    http://www.ti.com/product/sn74lv4t125

    http://www.ti.com/product/sn74avc4t234

    http://www.ti.com/product/sn74avc4t245

    如果他们只需要向下转换、那么他们可以使用简单的缓冲器来处理这种情况、如下所示:

    http://www.ti.com/product/SN74LVC125A 

    最棒的
    Michael