This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:当 VccA/OE 导通且 VccB 关断时、B 端口输出。

Guru**** 2533280 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624882/txb0108-b-port-output-when-vcca-oe-is-on-and-vccb-is-off

器件型号:TXB0108

大家好、

我的客户按 VccA 和 VccB 的顺序为器件供电。

VccA 和 OE 同时导通、因为 VccA 和 OE 连接在一起。  

当 VccA / OE 导通且 VccB 关断时、端口 B 引脚上是否出现任何电压?

此致、

Taka Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、
    我已通知相应的应用专家、他将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro San,

    TXB0108具有 Ioff 保护功能、可防止在任一电源为0v 时从 I/O 端口泄漏。 但是、如果 Vccb 是浮动的、则不适用。 此外、如果 Vcca > Vccb+0.5在正常运行期间、则需要避免流经钳位二极管的泄漏电流。