This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:测量元件 B 侧时出现问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74HC245, SN74HC244, SN74CBT6800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624722/txb0108-issue-when-measuring-the-b-side-of-the-component

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74HC245SN74HC244SN74CBT6800A

您好!

 

我目前正在其中一个设计中使用 TXB0108。 该电路板的原理图如下所示:

全板:

TXB0108的目的是保护 CPU 板(J2)免受 J1连接器上连接的板的影响。 J1上存在热插入风险、这会导致从 CPU 到子板的电流阱。 我已经损坏了两个 CPU、为了避免这个问题、我决定添加一个电压隔离器来保护 CPU I/O 线路。  

TXB0108将为 Vcca 和 Vccb 使用相同的电源。

 

当我使用示波器监视来自 CPU 的 SPI CLK 信号时、我得到了以下结果:

如果我在 TXB0108之后测量相同的信号、我会得到:

两个信号现在都很差。 CPU 的输出具有较大的振幅损耗。 输出最大为1.5V

 

我使用 Picoscope 2204A。 输入阻抗为1M/14pF。 我认为示波器是问题的一部分、也许我不应该将该组件用于同一个电源?  

我已经订购了一个 TXS0108来查看行为是否更好。

有人可以帮助我吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    所示的原理图缺少大量详细信息-我不知道我们的器件连接了什么或连接了什么。 TXB 器件无法驱动太大的电流(最大~20uA)、因此您的电路可能会尝试驱动比器件能够处理的电流更大的电流。

    您似乎希望具有3.3V 输入和3.3V 输出、并且所有信号看起来都是单向的-为什么不使用 SN74HC245等收发器或 SN74HC244等缓冲器?

    您能否共享完整的原理图或至少一个方框图来显示您想要实现的目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢快速传服。 我已经剪切了原理图的图像、以避免在胎面中产生过大的图像。 我将发布该卡的完整原理图。 很抱歉、大图像不方便。

    黄色标签上有来自另一张卡上 CPU (Microchip PIC32MX)的信号。 橙色标签是卡到子板的输出。 有一个 SPI 通信和几个 CS 信号。

    注意:在原始帖子中发布的范围是在没有将器件连接到 TXB 组件的 B 侧的情况下进行的。 那么、唯一的电流泄漏应该在范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我建议使用专为热插拔隔离而设计的器件、例如 SN74CBT6800A。  有一份有关热插拔保护的很好的应用报告、被称为"用于带电插入应用的总线 FET 开关解决方案"。 我的团队不会直接处理这些设备、因此我必须请他们团队的应用专家评论您是否需要帮助在该产品组合中找到合适的设备。

    确实有一些东西会拉低 CPU 线-- CPU 可以驱动多少电流? 它需要至少3mA 的电流来为 TXB 过功率并切换输入-看起来好像它在努力、这可能意味着 CPU 侧的 TXB 输出仍然驱动为低电平。 使用4k Ω 内部电阻时、从 CPU 拉出的电流仅为~350uA。 这可能也是另一侧过低的原因。 CMOS 器件通常需要更接近 Vcc 的输入驱动来获得干净的输出。


    此外、TXB 的损坏 可能与 CPU 的损坏方式类似、首先、它不是作为保护器件设计的。  我要用为此目的设计的开关替换它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Emrys 的建议、

    我想我会选择开关而不是电压隔离器。 我已经看了报告、它符合我的要求。
    那么、我将以这种方式进行探究。 我可能会在开关和多路复用器部分发布一些内容。

    要回答您的问题:CPU 可以驱动35mA 电流、驱动 TXB 就足够了。 正如您所说、CPU 侧似乎被驱动为低电平。 也许将示波器探针放置在输出上的操作会激励组件改变方向。 它可以解释 CPU 信号的作用原因。

    TXB 没有损坏、我没有尝试热插拔东西。 我在我构建的两个卡上都有相同的问题。


    非常感谢。