This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT594:您是否具有594的最低3V 电源输入版本?

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624421/sn74ahct594-do-you-have-a-minimum-3v-power-input-version-of-594

器件型号:SN74AHCT594
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125SN74AVC4T245

我需要像594这样的移位寄存器、它可以在3.3V 下工作、并具有2V VIH。 如果您有此类器件、请告诉我。

或其他移位寄存器不仅594可以满足我的要求、请告知我。 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常 CMOS 输入在3.3V 时没有2V VIH。具有 TTL 输入的器件不会在3.3V 下运行、并且没有具有更灵活输入的移位寄存器。

    您需要在移位寄存器前面放置一个电平转换器(例如 SN74LV4T125或 SN74AVC4T245)。

    您的输入信号来自哪里? 它实际上是否可以低至2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    好的。 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、
    很抱歉、您忘记回答您的问题。 信号来自 MCU (2.5V IO)。 数据表上的最小 VOH 为2.1V。
    我想使用594来驱动 LED、因此我需要3.3V 来为594供电(没有5V 电压)。 594的 VIH 等于0.7*VCC=2.31V。
    现在、我必须使用电平位移芯片或使用2.5V 上电594并使用晶体管来驱动 LED。

    此致、

    Wei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOH 是针对特定电流指定的。 但 CMOS 输入的泄漏电流非常低、因此 MCU 输出的压降将约为零。 对于您的应用、您可以安全地假设任何低于2.49V 的 VIH 都可以正常工作。