This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:A 部分没有输出

Guru**** 2992000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624530/lsf0102-part-a-has-no-output

器件型号:LSF0102

你(们)好

    我有一个使用 LSF0102的项目。 具体应用 如下:1.2V MDIO 总线通过 LSF0102转换为3.3V MDIO、然后  通过另一 个 LSF0102转换为1.2V MDIO 总线。

但当我发现实际测量值时:当从低电平到高电平的 MDC 信号正常时、会有3.3V 输出;然后 、通过第二部分 LSF0102V 到1.2V 的3.3V MDC、 则没有输出。

您能  帮我 分析原因吗?  谢谢!

下面是电路:

和:

      1.2V 到3.3V 和3.3V 到1.2的电路是相同的,区别在于 1.2V 到3.3V 的电路:A 是输入,B 是输出; 3.3V 到1.2的电路:B 是输入,A 是输出。

     MDC 速率为2.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我能不能问您为什么要从1.2V 转换到3.3V、然后再转换回1.2V、而不仅仅是连接1.2V 到1.2V?

    1.2V 侧上的脉冲上升电阻值看起来是60.4欧姆、3.3V 侧是200欧姆-是这样吗? 如果是这样、则仅此一级所需的驱动器灌电流为~37mA。 我没有看到1.2V 器件可以驱动这么大的电流、因此这可能是问题所在。