This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G04:SN74LVC2G04 Vcc

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624614/sn74lvc2g04-sn74lvc2g04-vcc

器件型号:SN74LVC2G04

大家好、团队、

我的客户使用了 SN74LVC2G04、他们仅使用一个通道1A/1Y、其原理图、PCB 和测试波形如下。

当1A 具有电平转换时、我们可以发现 VCC 存在大噪声。 如果将示波器设置为20MHz 带宽、则纹波约为20mV、如果我们设置全带宽、则 Vpp 的噪声约为300mV。 客户在下面做了一些测试、请帮您提供意见。 该噪声来自哪里? Huawei 使用3.3V 电源、虽然噪声很大、但电压也小于6V、因此不存在风险、对吧? 谢谢

1.增加1A 的上升时间,Vcc 的噪声没有改善

2. Vcc 测试点离我们的部件更远、噪声更小

3.增加或减少 Vcc 的滤波电容、没有改善

4.删除电阻器 R3970、无改进

5.其他电路板也有相同的问题

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    波形显示 VCC 上的大尖峰发生在1A 线路上的任何变化之前、因此它不能由逆变器引起。