This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:有关数据表最大输入电压范围的阐述

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624412/sn74lvc1g17-clarification-on-datasheet-maximum-input-voltage-range

器件型号:SN74LVC1G17

该器件的数据表指出:"如果观察到输入和输出电流额定值、则可能超出输入和输出负电压额定值。"

这意味着只要输入电流不小于50mA、就可以超过负电压额定值。

如果不正确、请确认可施加的最大负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 GND 到引脚有一个 ESD 保护二极管;如果引脚上的电压变得过低(大约−0.5V)、电流将流经二极管流出引脚、从而钳制电压。 如果该电流变得过高、二极管(可能与附近的其他元件一起)将会烧毁。

    引脚上的实际电压取决于二极管上的压降。 电流越高、电流越高、电流越高、但在50mA 限值下、电流不会高得多。 因此、有可能超过−0.5V 限值、但不会太大。
    (ESD 事件通常具有数千伏的电压、这会导致大得多的电流、但仅持续很短的时间、因此不会导致危险的温度升高。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    电压通过电阻器施加到该器件。 在这种情况下、 如果电流限制为小于50mA、我预计二极管会将电压钳制在-0.5V 以上、不会造成损坏?

    请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、电阻器足以限制电流。