This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN74LVC07A:GPIO 驱动通过缓冲器、并输出连接到 LED 的缓冲器、以验证高/低状态

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN74LVC07A, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623658/tina-spice-sn74lvc07a-gpios-driving-through-a-buffer-and-output-of-buffer-connected-to-leds-for-verification-of-high-low-state

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LVC1G07

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

如上所示、我将通过 SN74LVC07A 缓冲器驱动 GPIO、以便它不会加载我的芯片。 在缓冲器的输出端、我将其连接到 LED、以确定它是高电平状态还是低电平状态。

请告诉我此电路接线是否正确?  

提前感谢

Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "正确"在这里有点含糊-您到底要实现什么?

    上面的电路将工作-结果是当输入被驱动为高电平时、LED 打开、而当输入被驱动为低电平时、LED 关闭。 请注意、应避免数据表的绝对最大额定值表中给出的 SN74LVC07A 的最大电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    感谢您的回复。 我将使 GPIO 进入高电平状态、然后观察应点亮的 LED 状态。
    然后、当我将 GPIO 置于低电平状态时、LED 应该会熄灭。
    关于在缓冲器上达到最大输出电流限值、如果我将与 LED 串联的电阻器设置为500欧姆、那么它在3.3V 时仅消耗6.6mA 电流、无论如何、考虑到 SN74LVC07A 的最大电流为50mA、我不会打开超过2个 LED
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、如果可能、请转发 TINA 原理图。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与大多数逻辑器件一样、SN74LVC07A 没有 TINA-TI 模型。 我们确实有计划为这些简单逻辑器件生成模型、但在这些器件上市之前、可能是明年中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能可以使用 SN74LVC1G07 PSpice 模型并自行构建 TINA-TI 模型。
    请将我链接到明确说明此程序的任何文章或应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagendra、
    我已要求 TI 建模团队查看此主题、看看他们中是否有人知道可帮助您解决问题的资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagendra、

    我们的大多数 PSPICE 模型都与 TINA 兼容、您可能会怀疑、可以毫无问题地将其导入到 TINA 中。 我们在 training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator 上录制了一个视频、展示了如何执行此操作。 请尝试一下、如果遇到任何问题、请告知我们。

    谢谢、
    JC