This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:SN74LVC1G123

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624373/sn74lvc1g123-sn74lvc1g123

器件型号:SN74LVC1G123

大家好、

当我遇到 TI 的单路可重触发单稳多谐振荡器(SN74LVC1G123) 时、我正在寻找高速脉冲发生器:www.ti.com/.../datasheet

在 TI 网站上、此 IC 的频率为150MHz。 但在数据表中、时序图(例如第14页的图)都是截止的。 是否有人知道使用此 IC 可实现的最短脉宽是多少?

谢谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与我们的许多器件一样、器件的功能超出了数据表保证的规格。 数据表上的波形图显示输出脉冲最小值约为100ns、数据表波形图是我们建议使用器件的值。

    参考图5、使用1千欧电阻器的曲线:10pF 电容器产生~90ns 的脉冲宽度。

    理论上、可以将更小的电容器与更小的电阻器连接起来、以获得更短的脉冲宽度。 我在布线电容相当高(~30pF)的电路板上根本没有电容器连接了该器件、并看到其工作。 恐怕我不记得确切的脉冲宽度、但我记得、它仍然可以在如此小的电容下工作、这给我留下了深刻的印象。

    我可以给出的最佳建议是获取一些样本并测试您所需的 RC 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:

    感谢您的帮助、非常感谢您的帮助。

    此致、
    Ali