This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:无输出

Guru**** 2768185 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/624249/lsf0102-no-output

器件型号:LSF0102

HII

    我有一个使用 LSF0102的项目。 具体应用 如下:1.2V MDIO 总线通过 LSF0102转换为3.3V MDIO、然后  通过另一个 LSF0102转换为1.2V MDIO 总线。

但当我发现实际测量值时:当从低电平到高电平的 MDC 信号正常时、会有3.3V 输出;然后 、会有3.3V MDC 由第二个 LSF0102分段传输至1.2V、 则没有输出。

 您能  帮我 分析原因吗?  谢谢!

下面是电路:

和:

      1.2V 到3.3V 和3.3V 到1.2的电路是相同的,区别在于 1.2V 到3.3V 的电路:A 是输入,B 是输出; 3.3V 到1.2的电路:B 是输入,A 是输出。

     MDC 速率为2.5MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的图像未通过。  要在 E2E 中添加图像、您必须单击右下角的"使用富格式"、然后使用工具栏中的"插入/编辑媒体"按钮。