This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC139:IBIS 模型

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC139, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622830/sn74hc139-ibis-model

器件型号:SN74HC139
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好

如果我们问 SN74HC139、您会介意吗?
您是否拥有 SN74HC139NSR 的 IBIS 模型?
如果您有、您能给我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    目前、可用于 SN74HC139的唯一型号内置在 TINA-TI 中、该型号仅起作用-实际上并不代表 SN74HC139的功能。

    您是否尝试将此器件设计为特定应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys San

    感谢您的回复!
    我们客户的应用 是手机间应用。

    那么、是否可以使 SN74HC139的型号成为可能?
    如果很难 、我们会说服您不要使用 IBIS 模型。  

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    我可以请求为 SN74HC139创建模型、但我不知道需要多长时间。 我知道、建模团队目前积压的器件很长、因此拥有大型业务案例将有助于加快流程。 您能告诉我项目时间表和申请的单位/年数吗? 如果您不希望公开共享这些信息、您可以直接向我发送电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys San

    感谢您的合作!

    我们将直接发送 项目时间表和请求的单位/年数。
    您能告诉我们您的电子邮件地址吗? 或者、是否可以使用 E2E 上的私人消息发送?
    我的电子邮件地址:matsumoto-h@clv.macnica.co.jp

    然后、如果 您有与  SN74HC139类似的 IBIS 模型、您能给我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    我已直接向您发送电子邮件。