This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:I2S 的电平位移

Guru**** 2511955 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LV4T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623937/txb0108-level-shift-for-i2s

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LV4T125

尊敬的所有人:

我有两个不同的电压电平 I2S、每个电平为1.8V 和3.3V、最大频率小于15MHZ、您认为是否适合为电平位移应用选择 TXB0108?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我了解 I2S 是单向的。 在这种情况下、最好使用 SN74LV4T125等缓冲器。