This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL1655:SN74GTL1655测试波形

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623453/sn74gtl1655-sn74gtl1655-test-waveform

器件型号:SN74GTL1655

大家好、团队、

我的客户使用了我们的 SN74GTL1655、信号从 B 侧传输到 A 侧、在 B 侧信号的下方、存在大干扰、对吧? 引脚64 (CLK)上拉至3.3V、我们的器件如何采样? 边沿还是电平? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南方、
    我已通知相应的应用专家。 他应该很快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    当您在下面提到 B 侧信号时,您是指信号低于零吗? 这低于零的值是多少?
    CLK 是正边沿触发的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    谢谢、如果它是边沿触发器、那么什么是采样时钟?

    此致、

    南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    很抱歉,我无法理解您的问题。
    您对采样时钟的引用是什么?