This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:在 SPI 信号上

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623811/lsf0108-on-spi-signal

器件型号:LSF0108

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们在 SPI 信号上使用了 LSF0108。

原理图如下所示、由于存在尺寸问题、我们需要知道哪些引脚必须添加外部上拉电阻器以及哪些引脚可以移除。

请帮我们检查一下。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为了了解哪些引脚需要上拉电阻、哪些引脚不需要上拉电阻、我需要了解有关每个通道的一些信息:

    每个信号的方向是什么? (向上、向下、双向转换)
    驱动 LSF 输入的输出类型是什么? (推挽或开漏)
    接收器器件有多少泄漏? (UA、max)

    示例:
    通道1 -仅下行转换-由推挽器件驱动- 0.1uA 泄漏(最大值)
    通道2 -双向转换-由两侧的推挽驱动-两侧均漏电流为1uA (最大值)
    等等