This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字开关 SN74LVC1G18

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623661/digital-switch-sn74lvc1g18

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G18

SN74LVC1G18用于将一个脉冲序列信号切换到不同的通道。 即、A0连接到脉冲信号、脉冲占空比发生变化、但频率是固定的。 Y0和 Y1是输出。  MCU 用于控制引脚 S 上的开关逻辑。当 S 为低电平时、脉冲序列进入 Y0。 当 S 为高电平时、脉冲序列进入 Y1。 在某种程度上、当脉冲序列始终进入 Y0时、不管 S 是高电平还是低电平。 问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelly、
    您能否分享输入/输出的原理图和示波器截图、以便我们准确分析发生了什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、
    感谢你的答复。 我现在明白了原因。 开关的驱动能力是不够的。 在我修改电路后、现在工作正常。