This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108 IBIS 模型问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622992/lsf0108-lsf0108-ibis-model-questions

器件型号:LSF0108

我有一位客户询问以下问题(客户回答为蓝色、我的回答为黑色):

 使用 lsf0108.IBS 模型时、如何选择 Series_switch 模型? 我正在1.8V (VREFA)和3.3V (VREFB)之间转换。 串联开关的正确基准电压是多少?

我告诉客户她应该使用3.3V 模型吗? 是这样吗?

在何时进行向下转换? 我是否需要更改开关模型或保留3.3V 模型?  

我认为这不会产生影响,但结果如下所示。

如果信号方向是从 B 到 A、我还需要翻转串联引脚映射吗? …μ A 此器件是否有任何长度限制? lsf0108部件的一侧距离驱动器/接收器部件约8英寸,信号通过两个连接器。 lsf0108器件是否能够处理如此长的布线?

为了进行测试,我取出了连接器型号,并放置了50欧姆的线迹,一侧大约为8.0英寸,另一侧大约为1.5英寸。

这就是它的设置方式。 我在1.8V 侧使用402欧姆电阻、在3.3V 侧使用750欧 姆电阻、但这还不足以清除阈值、因此在1.8V 至3.3V 方向上它被增加到150/300欧姆。 我们现在希望以25MHz 的频率运行它。  

下面是它们的仿真图片:


 这就是我看到的… 从1.8V 到3.3V:蓝色(慢速)和红色(快速)。 在慢速转角情况下,它不会清除输入阈值…,上拉值有点强,但在推荐范围内。 在典型情况下、它几乎不会达到2.0V。

  

从3.3V 到1.8V:对于慢速(蓝色)转角情况,它的电压不够低,它保持在~2.3V…。

 

客户在翻译时是否应该更换车型? 该模型不应以任何方式工作?

您能否测试此结果并告诉我您是否获得了类似结果?

感谢您对此的帮助!    

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    该原理图似乎缺少偏置电路。 当我连接所有设备时、向上或向下转换没有问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys、

    感谢您的帮助!

    如果客户有任何疑问、我会告诉您。

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist