This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS294:寻找具有较低最小 VCC 的替代产品

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/623228/sn74ls294-looking-for-an-alternative-with-lower-minimum-vcc

器件型号:SN74LS294

支持路径:/Product/Help、具有器件选择/时钟或计时解决方案

我们的设计需要将30MHz 的频率除以16。 整个电路的工作电压为3.3V。请帮助我选择符合要求的产品。 SN74LS294的最小 Vcc 要求为4.75V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果只需要16分频、那么只需要2^4分频、因此只需要4位计数器。

    我建议查看以下器件: http://www.ti.com/product/sn74lv163a

    此器件支持更宽的电压范围、包括3.3V、并且应该能够完全满足您的需求。  

    如果您将30MHz 信号馈入 CLK 输入、则 QD 输出将是输入时钟的2^4分频。

    如果您需要其他帮助、请告知我们、这将非常有用、并且对您的解决方案来说非常有意义。

    最棒的
    Michael