This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2244A:sn74lvc2240短路电流额定值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622440/sn74lvc2244a-sn74lvc2240-short-circuit-current-rating

器件型号:SN74LVC2244A

 SN74LVC2240A 的短路电流额定值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    SN74LVC2244A 未针对短路电流进行特性描述。  建议的最大输出电流为12mA、但该器件可能能够在短路输出时驱动50mA 以上的电流。 请注意、器件的绝对最大额定值为每通道50mA、所有通道的总电流为100mA、因此超过这些值可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys


    感谢您的回复。 我遇到了一个名为"使用逻辑器件进行设计"的 TI 文档 SDYA009C。 文档中的表2指定了多个逻辑系列的短路电流(IO)。 SN74LVC240的额定电流为55mA。 由于 SN74LVC2244A 的输出端具有26欧姆等效电阻器、因此我预计 SN74LVC2244A 将会更低。 我已经查看了多个数据表,例如 SN74LVC240,并且没有看到发布的 IOS 编号。 文档 SDYA009C 似乎是发布 IOS 编号的唯一位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正了、在文档 SDYA009C 中、SN74LVC240被指定为85mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件(LVC 系列)的输出阻抗通常约为25至35欧姆。 假设在最坏的情况下、3.6V ~= 72mA @短路时的输出为~50欧姆。

    据我所知、向信号线路添加串联电阻的原因只有两个。 一种是限制电流、另一种是提高信号完整性。 添加的电阻器实际上有助于提高信号完整性,即减少远端的振铃