This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102-Q1:最大传播延迟

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102-Q1, SN74LVC2G34, SN74AUC2G34, SN74LVC2G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622878/txs0102-q1-the-maximum-propagation-delay

器件型号:TXS0102-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G34SN74AUC2G34SN74LVC2G125-Q1

大家好、

我正在寻找一款可在3.3V 至1.8V 单向电压范围内使用的电平转换器。

假设 数据速率   将小于 数十 MHz。

我希望传播延迟在最坏的情况下小于10nsec。

我认为 TXS0102-Q1 是其中一个候选器  件、但数据表中写入的最大传播延迟仅为自然通风条件。

是否存在所有温度范围内的最大传播延迟?

虽然该器件具有单次触发边沿加速器的功能、但与普通电平转换器相比、该电平转换器的延迟是否可能会有所不同?

我们还考虑进行校准、但在相同条件下不太可能发生变化。

请告诉我是否有另一个推荐的传播延迟较小的器件。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshida-San、
    汽车认证是否是您的应用的绝对要求?

    SN74LVC2G34可完美适用于您的应用(假设您需要2个通道)。 在-40C 至125C (@30pF 负载)的范围内、传播延迟的最大值为9.6ns、并且可轻松配置为从3.3V 输入向下转换为1.8V 输出(只需将电源引脚设置为1.8V;输入可耐受高达6.5V 的过压)。

    如果这是关键参数、则有些器件具有更小的延迟-例如、SN74AUC2G34具有2.4ns 的延迟(最大@ 30pF 负载)、并且工作方式相同(将电源设置为1.8V、输入可耐受4.1V 过压)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys-San:

    感谢您的支持。

    是的、我们需要汽车认证。

    最好是2通道、但可以使用2个1通道器件。

    我将检查 SN74LVC1T45-Q1 和 SN74AVC2T45-Q1。

    我认为传播延迟取决于温度、TXS0102-Q1

    TXS 0102也是一样的吗?

    我担心、由于 单次触发边缘加速器功能、延迟是否随机。

    此致、

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshida-San、

    我发现的最符合 Q100标准的器件是 SN74LVC2G125-Q1。

    该器件在1.8V 电源下的最大 tpd 为9.1ns、支持高达6.5V 的过压输入