This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1GU04:VIH (VCC=2.85V)电压最小电平

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178425/sn74lvc1gu04-vih-vcc-2-85v-voltage-minimum-level

器件型号:SN74LVC1GU04

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"当 VCC 电源为2.85V 时、VIH 的最小电平是多少?

根据下面的"建议运行条件"进行计算、VIH 应为2.1375V (2.85Vx0.75=2.1375)。

但是、我们测量的数据确认、即使在1.75V 电压下、它也能正常运行。

根据下表中的 VM、在2.5V 电压下、VM 是1.25V (2.5/2)。

这是正常运行的原因吗?
我想知道正常运行的确切原因。"

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于 VIL 的电压保证读取为低电平。 高于 VIH 的电压保证被读作高电平。 VIL 和 VIH 之间的任何电压都是无效的、但这是实际开关阈值所在的范围。

    VM 不是器件的特性;它仅用于测量传播延迟。

    您可以使用非缓冲反向器来实现其模拟属性。 假设开关阈值接近 VCC/2