This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304-Q1:VccA 和 VccB 的加电/下载序列

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177429/txu0304-q1-power-up-dowm-sequence-for-vcca-and-vccb

器件型号:TXU0304-Q1

您好、专家、

我想确认 VccA 和 VccB 之间加电/下载序列的限制。

我想、TXU0304-Q1对 VccA 和 VccB 之间的序列没有任何限制、对吗?
客户用例、VccA=3.3V、VccB=1.8V

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;数据表的第9.3.7节和第11节是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens-San、