This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:如果 DIR 引脚连接到 GND、则为未使用的引脚

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177613/sn74avc4t774-unused-pins-if-dir-pin-is-connect-to-gnd

器件型号:SN74AVC4T774

您好 TI 团队

如果我将引脚5、6连接到 GND 和引脚9、10 GND、我们是否需要将引脚3和4连接到 GND、或者是否可以将其保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可保持断开状态。 (但不会伤害它们。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IO/P 将获得逻辑0、然后不将其连接到 GND、那么连接到 GND 有什么真正的优势?

    因为您对此有深入的了解? 可能会降低泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该电路中、没有优势。 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    将未使用的 I/O 连接到 GND 的一个优势是确保 I/O 被强制为一个已知电压。 有关 更多 信息、请参阅此应用手册。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我同意您的意见、但如果我已经使 DIR 引脚接地、则可以使一侧保持开路 A3和 A4引 脚。 请查看下图并告诉我、在这种情况下、我们将通过将 A3和 A4接地获得任何优势?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    在 DIRx 3和 DIRx 接地时将 A3和 A4接地为 GND 的优点是将该节点设置为已知电压。 这只是一个很好的做法、但正如 Clemens 所说的-输出可以保持断开(DIR 引脚设置为 L 表示信号的方向是从 B 到 A)  

    谢谢、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 B 为 GNDED、则 A 自动获取已知电压。 我的理解是否正确?

    在这种情况下、它不会将浮点保持断开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    是的、您的理解是正确的。