This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B-Q1:输入电压

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178979/cd40109b-q1-input-voltage

器件型号:CD40109B-Q1

我们正在尝试在汽车应用中保护此芯片。 我无法在数据表中找到输入可以承受的电压。 它指出 VCC 可以超过 VDD、但不能超过多少。 它还指出输入信号可以超过 VCC 和 VDD、但不能超过多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入泄漏电流的额定值高达18V。我想绝对最大额定值与电源电压20V 相同