This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC08A:当输出外部短接至 GND 时、会损坏或不损坏

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC08A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178955/sn74lvc08a-get-damaged-or-not-when-output-is-shorted-to-gnd-externally

器件型号:SN74LVC08A

您好!

如果 SN74LVC08A 输出引脚在外部短接至 GND、SN74LVC08A 可能会因某种原因而损坏?
还是 SN4LVC08A 在内部具有短路保护电路并且未损坏?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部限流器。 当输出驱动为高电平时、将其短接至接地将超过绝对最大额定值并导致损坏。