This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB0108

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC8T245, TXU0304, TXU0104, TXU0204, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178754/txb0108-txb0108

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXB0104SN74AXC8T245TXU0304TXU0104TXU0204SN74AXC4T774

您好!  

需要对上述器件 TXB0108DQSR 的数据表中提到的数据速率进行澄清。 我们的要求是在1.8V 逻辑到3.3V 逻辑之间建立一个8位电平转换器。

VCCA (基准电压)设置为1.8V。 数据表中提到了60Mbps (最大值)的功能、 所述配置中的噪声。 我们希望对以下几点有一个明确的看法

1)根据数据速率,您是指单个通道的数据速率(8位转换的每个通道),还是数据表中提到的数据速率一起代表所有8个通道的净数据速率?

2) 2)上述数据速率的近似容差是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查是否同样适用于 TXB0104

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是每个通道的值。 请注意、60Mbps = 30MHz。

    2.没有容差。 60Mbps 是所有温度下保证的最坏情况限制。 通常可实现的数据速率可能更高。

    如果各个信号实际上不是双向的、则应使用单向(TXU0104/TXU0204/TXU0304)或方向控制(SN74AXC8T245、SN74AXC4T774)转换器。