This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7574IDGS 样本

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7574, DAC6574, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178739/dac7574idgs-sample

主题中讨论的其他器件:DAC7574DAC6574DAC63204

您好:

对于 DAC7574IDGS 样片,

TI 是否有任何第二个源样片可以替代它?  

它是更好的 P2P、并使用 I2C I/F

Thx

此致、

Arang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arang:

    您可以将 DAC6574用作 P2P 选项。 它是 DAC7574的10位版本。  

    如果您愿意更改设计、我建议您使用 DAC63204 (I2C 或 SPI、12位、4通道)。 这是一款较新的器件、电源状况会更好。  

    最棒的

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。