This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:通过数据线同步驱动50MHz 时钟

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179030/sn74axc8t245-synchronously-drive-a-50mhz-clock-with-a-data-line

器件型号:SN74AXC8T245

大家好、

我们的客户想知道  SN74AXC8T245 电压 转换器是否可以 在数据线路 同步的情况下驱动50MHz 时钟?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    是的、此器件可以通过同步数据线处理50MHz (最大190MHz)。 但是、请 记住数据表的第11节(布局指南)、以进一步满足此要求。

    此致、

    插孔