This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC08-EP:每个栅极的 CPD 规格高于其他类似的 TI 器件。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC08-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178992/cd74hc08-ep-cpd-spec-per-gate-is-higher-than-other-similar-ti-parts

器件型号:CD74HC08-EP

大家好、TI 论坛、

我们正在为我们的产品寻找替代器件、我们正在考虑完整器件型号的器件之一是 CD74HC08QM96EP、但数据表是 CD74HC08-EP。

对于测试条件、该器件显示 CPD 为每栅极37pf、静态电源电流为40微安、传播延迟为135ns。

对于另一个器件 SN74HC08DT、CPD 显示为每个栅极20pf、静态电源电流为20微安、传播延迟为125ns。

我们的电路只是逻辑电路、就像打开使能线路、所以不是高频电路、似乎该器件比其他器件消耗更多的热量。  我们不确定  

这将是一个很好的替代产品、并且不确定为什么这几乎相同的器件的值比其他器件更高。  任何建议都很有用、

谢谢、

Mike Pollock。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [引用 userid="546683" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178992/cd74hc08-ep-cpd-spec-per-gate-is-higher-than-other-similar-ti-parts "]

    对于测试条件、该器件显示 CPD 为每栅极37pf、静态电源电流为40微安、传播延迟为135ns。

    对于另一个器件 SN74HC08DT、CPD 显示为每个栅极20pf、静态电源电流为20微安、传播延迟为125ns。

    Unknown 说:
    似乎此部件比其他部件耗散更多热量。

    如果您的电路频率较低、CPD 将不会对热操作产生实际影响。 任何 CMOS 逻辑门的功耗都很低。 下面是瞬态功耗的公式(来自 [常见问题解答])如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗? ):

    P_T = C_PD * V_cc^2 * f_I * N_SW

    如果您有8个输入、所有输入均在低于1Hz (使能信号的典型值)、5V 电源下运行、则功耗计算如下:

    P_T = 37E-12 * 5^2 * 1 * 8 = 7.4nW

    即使 存在可怕的 R_thetaJA = 400 C/W、这仍将小于0.000003 C 的增量。

    40uA 的恒定电流消耗将增加200uW (P = I * V = 40E-6 * 5)、这会导致在假定的相同 R_thetaJA 下增加不到0.08 C。 您应该注意、40uA 是器件的最大额定(即最坏情况)、而不是通常使用的功率。

    -

    为什么使用-EP 产品而不是标准商用器件? 您是否在极端温度下工作?