请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 采用 SN74AVC4T774、但用作 HDMI 输出。
请告诉我如何在从 B 端口输出时找到输出阻抗。
配线电阻为50Ω Ω。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用 SN74AVC4T774、但用作 HDMI 输出。
请告诉我如何在从 B 端口输出时找到输出阻抗。
配线电阻为50Ω Ω。