This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G08:输出行为

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179389/sn74ahc1g08-output-behavior

器件型号:SN74AHC1G08

您好、专家、

客户通过两个器件输出连接在一起、如下所示:

VCC=3.3V、

如果输出 A =高电平、输出 B =低电平、当它们连接在一起时、输出端将有多大的电压?

从逻辑电平开始:它应该为"0"、但客户测量输出并发现电压电平为1.5V。  

请在此处提供评论吗?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    输出不应像这样短接在一起-消耗的电流会对器件造成永久损坏。