This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:器件建议

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07, SN74AUC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179659/sn74lvc1g07-device-recommendation

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G07SN74AUC1G07

大家好、

请帮助确认是否有符合以下要求的器件:
应用场景:Azb 平台 x86主板

2、器件 要求:与74LVC1G07类似、满足① μ V 工作电压范围、涵盖1.05V 和3.3V;② μ A 开漏输出
https://www.semiee.com/file/DIODES/DIODES-74LVC1G07.pdf

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 系列(来自任何制造商)的设计目标为1.8V… 5五

    唯一覆盖1.1V…的器件 3.3V 是 SN74AUP1G07。 SN74AUC1G07在高于2.5V 的电压下不工作、但具有更高的驱动强度。