This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC07:最大开关频率

Guru**** 2505515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179486/sn74auc07-maximum-switching-frequency

器件型号:SN74AUC07

该器件可支持的最大开关频率是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据电源电压的不同、器件本身的开关频率最高可达275MHz。 但开漏输出不会主动驱动高电平、因此您的电路可以实现的功能取决于负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我们的应用需要1.2V 电源。  此设备本身能否在使用此电源时以>200MHz 的频率进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    AUC 系列产品能够检测1.2V 电源下超过200MHz 的输入变化、有关 我为何从相关触发器中获得下表的详细信息、请参阅此常见问题解答。 和 SN74AUC74数据表中的下图 显示了 AUC 系列通常支持的时钟速度:

    了解"漏极开路"对系统的意义非常重要-使用漏极开路器件时、不太可能在200MHz 下运行。

    开漏器件的输出只能将输出拉低。  在"高电平"状态下、器件的输出恰好处于高阻抗状态(它没有正驱动器、就像推挽输出一样)。

    在这种情况下、您需要依靠一个上拉电阻器为输出负载充电。 Ω 轻负载15pF、以及要使用的最小合理上拉电阻(267k Ω)、我们可以估算低电平到高电平转换的最短上升时间:

    T_r ~= 2.2 * R * C = 8.8ns

    假设所需的位宽为2.5ns (对于200MHz 运行)、这显然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 和 Clemens 的及时反馈。 它解决了我的问题。 谢谢。