This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:将 SN74HC595应用于共阳极数字 LED

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN74HC164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622213/sn74hc595-application-of-sn74hc595-for-common-anode-digit-led

器件型号:SN74HC595
主题中讨论的其他器件: SN74HC164

我想确认的问题很少:

SN74HC595是否可用于通过共阳极控制 LED? 在典型应用中、它用于共阴极?  

请告诉我在使用共阳极时是否有任何问题。

2.我们能否将 SRCLK 和 RCLK 连接在一起?  

如果存储寄存器共享相同的时钟并在时钟的正边沿触发、这是否会导致存储寄存器捕捉移位寄存器的输出问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的,该器件可与共阳极 LED 配合使用--只需确保 SN74HC595具有与 LED 相同的电源电压,以便当输出切换为“高电平”时,LED 将关闭。

    SN74HC595非常适合 LED 应用、因为您可以使用 SRCLK 为数据计时、而在激活 RCLK 之前、输出端不会显示数据。 您肯定可以在 SRCLK 和 RCLK 连接在一起的情况下使用它-您只需运行一个额外的时钟脉冲(9而不是8以将所有数据传送到输出)、 但是、这种方法消除了使用 SN74HC595的优势、因为数据将随每个时钟脉冲显示在 LED 上、从而导致 LED 闪烁效应。

    如果您需要一个没有输出锁存器的移位寄存器、则可以考虑使用 SN74HC164
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    因为现在我对 SN74HC595的显示结果有问题、因为我使用的是相同的固件和板、但 SN74HC595。 其中一些具有错误的显示结果。 那么、我想知道是否存在导致这种结果的可能性?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、有许多原因会导致问题。 您能否分享原理图以及您在输出端遇到的错误类型?