This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74DCTR 的最高回流焊温度?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622211/sn74lvc1g74-max-reflow-soldering-temperature-of-sn74lvc1g74dctr

器件型号:SN74LVC1G74

请勿在任何地方看到数据表中指定的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Trevor:
    我已通知相应的应用专家-他将很快回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、您好!

    请查看此内容或常见问题解答。 我在下面的签名中提供了常见问题解答的链接。  

    转至常见问题解答(#8)中的质量和供应链链接、或单击下面的磁贴以访问该链接。

    此问题在 下一页中被捕捉为#3。

    8.质量和供应链   

    最棒的
    Michael