This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:请求提供四位等效器件

Guru**** 2394425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622334/sn74lvc8t245-request-to-suggest-four-bit-equivalent-part

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

您好!

在 K2E SoC 模块的 EVB 中 、为了实现以太网管理时钟电平转换、使用了 SN74LVC8T245 (8位器件)。

由于我的电路板中存在空间限制、我需要一个等效的4位器件。 请向我推荐适合此应用的器件。

 SN74AVC4T774是否是正确的选择?

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    我已通知我们的翻译专家为您提供帮助-他应尽快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德湖

    为了建议另一个部件,我需要有关正在使用的应用程序的更多信息。
    是双向转换还是单向?(每个信号)
    所需的转换电压电平是多少?
    设备的目标区域是什么?
    是推挽式还是开漏接口?