This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:输入电压的最小值

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622255/sn74lvt16244b-min-value-of-input-voltage

器件型号:SN74LVT16244B

你(们)好

我的客户正在使用 SN74LVT16244B。 数据表显示输入电压范围为-0.5V-7V。 对于客户、Vin 将低于-0.5V 约10ns。 请回答以下两个问题。 非常感谢!

考虑到现有的10ns、Vin 最小值是什么?

2.如下所示、如果电流符合规格、则 Vin 可能低于-0.5V。 输入钳位电流是什么意思?

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    首先回答您的第二个问题。  此器件上有从接地端到输入和输出引脚的二极管、如上面绝对最大额定值表中的额定值所示。  

    钳位电流是指流经这些钳位二极管的电流。

    几 ns 的过冲通常不会导致我们的器件出现任何问题、但我们保证数据表中列出了这些问题。 如果过冲超过绝对最大值、则需要将电流限制在(在这种情况下为50mA)、以避免损坏器件。