This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:关于 SN74LVC573Apwr 的 TJ

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/622303/sn74lvc573a-about-tj-of-sn74lvc573apwr

器件型号:SN74LVC573A

尊敬的支持团队:

SN74LVC573APWR 的最高结温是多少? d/s 中没有信息 根据计算、3.6V 时的最大功耗仅为0.036mW、这是正确的吗? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    对于逻辑器件、最高结温等于最高存储温度-通常为150C (除非数据表中另有规定)。

    如果您想了解基于热性能的最大功耗、假设在85°C 的最坏情况下运行、功耗将为~634mW。

    这可以通过获取允许的最大温升(150C - 85C)= 65C 并通过 θJA º C 进行潜水来找到

    但是、该数字不一定反映器件可以执行的操作、因为必须观察绝对最大额定值。