This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PAL16R8AM:JM38510/50402、JM38510/50302

Guru**** 2638245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179952/pal16r8am-jm38510-50402-jm38510-50302

器件型号:PAL16R8AM

您好!

你好。

JM38510/50402是否替代 JM38510/50302?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您能确认第二个器件型号。 在 我们的系统中查找它时遇到问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    你好。 它是 PAL12H6A2JM。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我找不到 适用于 PAL12H6A2JM 的可靠资源。 我不确定客户在哪里获得了此器件型号、但我认为这不是 TI 器件。

    抱歉、除非他们能向我们提供 TI 数据表、否则我们无法支持此请求。  

    此致、

    Owen