This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:TXS0108EQPWRQ1

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180314/txs0108e-q1-txs0108eqpwrq1

器件型号:TXS0108E-Q1

您好,专家:

 我们的客户是设计 TXS0108EQPWRQ1电平分流器,从1.8V SoC I2C 总线到3.3V 器件 I2C 总线。 我们发现1.8V 和3.3V I2C 总线线路上都有~0.5V 电压直流电平,  移除 TXS0108EQPWRQ1后,~0.5V 电压直流电平将消失,  我附加了客户设计原理图(见第1页)和 I2C CLK 波形(第2页)。 我怀疑 OE 引脚没有下拉电阻器导致 问题 发生。 您能帮您审阅原理图并对原理图设计发表意见吗?

e2e.ti.com/.../TXS0108EQPWRQ1-issues.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是一个连接两侧的开关、因此所有四个上拉电阻器都是并联的。 μ I²C 器件必须灌入所有这些电流、这会导致更高的 VOL

    将 OE 拉至 GND 会降低直流电平、但也会断开 μ I²C 总线。

    移除外部上拉电阻器;内部上拉电阻器应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清流明:

     因此,您意味着我们可以使用内部上拉电阻器来移除所有上拉电阻器,这对于两侧都足够了,对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高清流明:

     非常感谢你的帮助。 让我们再次检查。

    谢谢你