This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4017B:用于20至80盏灯的级联计时器

Guru**** 2873560 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4017B, CD4514B, CD4510B, SN74HCS74, SN74HCS164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179824/cd4017b-cascade-timer-for-20-to-80-lights

器件型号:CD4017B
主题中讨论的其他器件: CD4514BCD4510BSN74HCS74SN74HCS164

各位专家:

我们的客户正在寻找用于20至80盏灯的 CD4017B 级联计时器的原理图。 他 有几个电路从互联网上掉下来、但它们允许同时打开4个灯、同时一起运行。

它是一种‘式橡皮擦或序列发生器,是最常用的 LED 驱动电路之一,广泛用于广告显示屏和小型迪斯科舞厅的跑步灯“绳索”显示屏等 由555计时器驱动并级联灯。 他发现的电路无法正常工作。

我 找不到用于显示如何为多个4017级联4017的数据。 他 使用555计时器通过调整占空比来进行脉冲波调制、并可将电路设置为可调脉冲速率以调整相位调节器的速度。

他希望我们能够简单地向他提供他所需的示意图。 他说:这对于 TI 来说是太复杂了吗? 或者、我是否应该仅期望将橡皮灯设置为最多10个?

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以将两个 BCD 计数器(CD4510B)和许多解码器(CD4514B)与最高有效位解码器结合使用、以选择其他解码器中的哪一个处于活动状态。

    或者、只需级联多个移位寄存器(SN74HCS164)、并使用一个或多个具有/PRE 输入(SN74HCS74)的触发器、以便在复位后具有一些活动位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    我希望采用现代设计的最佳解决  方案是专用 MCU 和多个移位寄存器、以提供最佳结果。 这将允许在 LED 的外观中进行更多的自定义-例如、能够淡入或淡出 LED 以改善"橡皮擦"的外观。

    如果客户真的只想简单的橡皮擦、Clemens 的建议就行了。  今天我将看到有关提供示例解决方案的信息-请与客户联系、了解 MCU 是否可行、或者他们是否真的更喜欢"多"逻辑解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我放了一个快速图、该图应提供足够的详细信息以供参考。 我在下面只显示了三个移位寄存器、但任何数字都可以用于获得所需的输出数量。  我最近发布了一份应用报告、其中详细介绍了在串联使用许多移位寄存器时可能出现的问题。 有关更多信息、请参阅使用移位寄存器进行设计。

    我刚才遇到的一个错误-- D 型触发器的输出是第一个输出而不是 O_0,从而从上面的电路中总共提供25个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    请在您使用上图进行回复之前查看下面的客户反馈:
    "那么、你猜会怎么样?? 我说过我已经尝试过几十个电路、它们不起作用。 我使用 TI 组件已有数十年、但我感到失望的是、您没有要求工程部门提供完整的原理图。 我尝试过二极管和栅极、一次只能隔离一个灯、运气不佳。 这就是我向 TI 申请该解决方案的原因。 也许 Fairchild 或 NPL 能够回答我的简单问题? 这可能是一个新生问题、但没有人可以回答、只是猜测、显然包括 TI。"

    收到客户反馈后、我将向您提供最新信息。 非常感谢。

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487850" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1179824/cd4017b-cascade-timer-for-20-to-80-lights/4443766 #4443766"]因此,您猜是??

    我对如何将提供的图表视为猜测有点困惑。 也许他们指的是克莱明的回答、包括"可能会..." --客户是否了解论坛的工作原理? Clemens 是一名非常出色的工程师、乐于助人的社区成员、但他不是 TI 员工。

    我建议直接把客户送到这个论坛,这样我们就可以和他讨论了--我看不到工程师之间进行这个“电话”游戏的目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你的意见。 我还看到许多文章、Clemens 在 该社区非常有帮助。 该客户正在使用 Yahoo 帐户、但我将尝试询问他是否有有效的公司电子邮件、以便他可以直接在 E2E 论坛中发帖。 再次感谢大家的帮助。