This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:1.8Vcc 时、SN74AUC1G125是否支持125MHz?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178434/sn74auc1g125-can-sn74auc1g125-support-125mhz-at-1-8vcc

器件型号:SN74AUC1G125

您好!

  在数据表中、10ns/V 是最大值 电压为1.8V 时的 SR。 因此上升/上升时间将是10*1.8 = 18ns、对吧? 换句话说、最大值 频率 仅在1.8V 时为1/36ns = 27.78MHz。 正确吗?

是否有针对125MHz/1.8V 的器件建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt μ V/Δv 值为最大值;输入信号速度更快。

    在15pF 负载下、最大传播延迟为1.5ns、对应于333MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

     Δt Δv 说明使用了 Clemens Δ V/Δ I 来指在出现与慢速输入信号相关的问题之前、允许上升沿的速度有多慢。 您应在该最长时间内运行。  

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1178434/sn74auc1g125-can-sn74auc1g125-support-125mhz-at-1-8vcc/4436673 #4436673"]负载为15pF 时,最大传播延迟为1.5ns,相当于333MHz。

     该器 件的官方额定频率为275MHz (查看 SN74AUC1G74)、但由于它不是时钟器件、因此实际最大值可能更接近 Clemens 的值。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

      上升/下降时间最大为0.75ns 电压为1.8V。 因此、在125MHz 下1.8Vcc 似乎没有问题、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、没问题