This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT14:IOH 和 IOL 的最大值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180158/cd74hct14-max-for-ioh-and-iol

器件型号:CD74HCT14

尊敬的技术支持团队:

IOH 和 IOL 的最大值是多少?
我在数据表中找不到描述。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气特性表保证电流高达4mA 时的 VOL/VOH。