This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:A 端口和 B 端口连接到同一电压

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180146/txb0104-a-port-and-b-port-connected-to-the-same-voltage

器件型号:TXB0104

你(们)好

TXB0104RGYR 的端口 A 和 B 端口是否可以同时连接到相同的电压(例如3.3V)?

此外、一个端口被连接至+V3.3S (系统)、而 B 端口被连接至+V3.3A (待机)、这样、如果 B 端口的设计将泄漏电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    在 VCCA 和 VCCB 之间有一个二极管。 可能会从 VCCA 泄漏到 VCCB、但不会朝另一个方向泄漏。