This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G02-EP:热阻

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A-EP, SN74LVC2G02-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1177567/sn74lvc2g02-ep-thermal-resistance

器件型号:SN74LVC2G02-EP
主题中讨论的其他器件:SN74LVC07A-EP

大家好、

我们是否可以要求 SN74LVC2G02-EP 和 SN74LVC07A-EP 的结至外壳和结至电路板热阻值?


提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    客户使用的 OPN 是什么

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    抱歉。 主题中的 OPN 如下:

    SN74LVC2G02MDCUREP

    SN74LVC07AMPWREP


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar  

    这些数字不在我们的系统中、我将继续请求它们、但鉴于它是年末和假日季、我想让这些数字返回的等待时间可能会延长3-4周。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    事实上 、SN74LVC07AMPWREP 在系统中的名称不同、如下所示

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    145.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 72.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 87.0
    结果- psi JT (标准数据表值) 18.5.
    结果- psi JB (标准数据表值) 86.5.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用

    但 需要请求 SN74LVC2G02MDCUREP

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    我知道。 感谢 您提供 SN74LVC07AMPWREP 的初始信息。

    我们将把这一点传递给客户、并管理他们对 SN74LVC2G02MDCUREP 热性能信息的期望。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    只是  SN74LVC07AMPWREP 的次要跟进查询。 数据表未显示有关其最高结温的信息。 但是 、这个常见问题解答似乎 显示此器件的最高结温也为 150°C 不过、它是绝对最大额定值的一部分。 我们的客户希望了解器件保持正常工作并处于规格范围内的结温范围。 对于大多数器件、通常为125°C。  SN74LVC07AMPWREP 也会是这样吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件已经允许环境温度为125°C、因此结温必须更高。

    在最坏的情况下、结温为125°C + 113°C/W×(24mA×0.55V)≈126.5°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    明白了! 非常感谢 您的帮助!


    大家好、Owen、

    目前唯一等待的请求是 SN74LVC2G02MDCURREP 的热性能信息。 我们已经向客户介绍了预期的时间表。 谢谢!


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    请求提前完成  SN74LVC2G02MDCUREP 的结果如下

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    201.5

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    91.9.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    122.6

    结果- psi JT (标准数据表值):

    31.8.

    结果- psi JB (标准数据表值):

    122.1

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    不适用

    此致、

    Owen