This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180613/sn74lvc07a-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

大家好、

我想该器件是 CMOS 输入。

但在  Δv 表中、没有关于输入转换上升或下降速率 Δt μ V/μ s 的任何规格。

对于该器件的转换上升或下降速率是否有任何建议?

对于其他 CMOS 器件、如果 数据表中没有任何有关输入转换上升或下降速率的规格、我们可以点火开关来考虑它吗?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有具有施密特触发输入的器件才允许慢速边沿。

    当数据表中 Δt Δv μ V/μ s 值缺失时、假设该值与同一系列中的其他器件(例如、8ns/V 的 SN74LVC125A)相同。