This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS04:是否可使用负 VCC 驱动逆变器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS04, SN74LVC2G14, TL331, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180465/sn74hcs04-can-inverter-driven-using-negative-vcc

器件型号:SN74HCS04
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14TL331TLV1701

我需要为射频 SPDT 开关构建逻辑偏置驱动器电路。

它的负信号二区分逻辑高电平和逻辑低电平。  

逻辑要求为(低= 0V~-0.5V、高=-3V~-7V)

建议的驱动器电路如下所示。  

SN74HCS04能否由负电源驱动? 它是否会产生如上所示的高电平、低电平状态?

谢谢

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HCS04 (与其他逻辑门一样)要求其 VCC 和 GND 引脚之间的电压差最高为5V、最重要的是、其输入和输出引脚上的电压介于这些电压之间。 5.1V 齐纳二极管确实通过降低输入信号来确保满足这些要求。 (您也可以使用双通道 SN74LVC2G14代替 SN74HCS04。)

    或者、使用具有开漏输出的10V 比较器生成负信号、例如 TL331 (B)或 TLV1701: