This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:VOH 和 VOL 的变化

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180139/sn74lv1t125-variation-of-voh-and-vol

器件型号:SN74LV1T125

尊敬的技术支持团队:

Q1 μ A)

您能否提供 VOH 和 VOL 中以黄色突出显示的区域的0.1V 变化和单独差异数据? 即使只是参考数据、也会有所帮助。

Q2)

您在每个 Vcc 上是否有 VOH/VOL 与 IOH/IOL 的关系图、例如1.65V 或3.3V 或4.5V 等?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MOSFET 的行为与电阻器非常相似、即、当输出电流接近零时、压降接近零。 0.1V 最大值经过了大量四舍五入、我想测量起来太困难了。

    2.典型曲线可在以下应用手册中看到: 5V 时的 I/O 特性3.3V 时的 I/O 特性2.5V 时的 I/O 特性。(LV1T 具有与 AHC 相同的输出特性。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch、

    感谢您的快速回复。

    我得到了你的答案。

    顺便说一下 、SN74LV1T125具有 IBIS 模型。  

    我可以使用它来模拟 VI 特征吗?

    www.ti.com/.../SN74LV1T125

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、IBIS 模型允许模拟输入和输出的行为。 但它并未显示数据表的最坏情况行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch、

    感谢你的答复。 您回答了 IBIS 行为。

    LV1T 具有与 AHC 相同的输出特性

    ⇒您对 TI 文档有什么描述吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会在任何地方记录(更不用说保证)这一点。 这些应用手册中的信息就是您拥有的所有信息。