This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:对于 Tina ti、在4年后没有该芯片的仿真模型

Guru**** 2942830 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1180374/sn74lvc1g123-no-simulation-model-for-this-chip-after-4-years-for-tina-ti

器件型号:SN74LVC1G123
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

对于 Tina ti、在4年后没有该芯片的仿真模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sn74lvc1g123-sn74lvc1g123-spice-model

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rangel、

    我知道这可能令人沮丧、但我们当时没有这样的原因与我们现在没有这种原因相同。

     [常见问题解答]中对这些问题进行了说明为何单稳多谐振荡器件没有 PSpice 模型?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试这种方法。

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1180003/how-to-manually-trigger-a-single-pulse-in-tina

    我已经向   DesignSoft 发送了一个问题。

    如果您有一些建议、我会接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rangel、

    一般而言、我建议您只对仿真脉冲进行硬编码。 为了确定实际器件的脉冲宽度和其他行为、我建议使用我们的 EVM 和样片器件构建原型。

    -

    在 SPICE 中生成脉冲有很多方法--获得精确的单稳态多谐振荡器电路非常困难,但我可以很容易地帮助您使用脉冲发生器电路。

    我的电路只观察输入是否处于高电平状态、然后在第二个信号中延迟这一状态、并将这两个信号与一些逻辑(一个反相输入和门)组合在一起、从而产生等于延迟的脉冲。

    以下是 SPICE 代码:

    * Pulse generator using RC delay element
    .SUBCKT PULSE_GEN IN OUT VCC VEE
    * Pulse width value is in nanoseconds
    + PARAMS:
    + PULSENS 100
    
    * Input is buffered to avoid loading issues
    * Threshold is set to VCC/2
    EINBUF INBUF VEE VALUE = {IF(V(IN,VEE)>V(VCC,VEE)/2,1,0)}
    
    * Threshold value for timer circuit (1 time constant)
    VTHR VTH VEE     0.632119
    
    * R*C provides delay for pulse generator
    R1  INBUF TIMER {PULSENS}
    C1  TIMER VEE   1E-9
    
    * Delayed output from the timer
    EDELAY DELAY VEE VALUE = {IF(V(TIMER,VEE)>V(VTH,VEE),1,0)}
    
    * To get the delay, I multiply the input state (0 or 1) by the 
    * inverted delayed signal state (0 or 1) to get a short pulse
    ELOGIC  LOGIC VEE VALUE = {V(INBUF,VEE) * (1-V(DELAY,VEE))}
    
    * I then use the VCC/VEE connections to determine the output voltage for the pulse:
    EOUT OUT VEE VALUE = {V(VCC,VEE) * V(LOGIC,VEE)}
    .ENDS
    *$
    

    和我的 TINA-TI 示例文件:

    e2e.ti.com/.../Pulse_5F00_Gen_5F00_Example.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys、帮我解决了问题。