This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关索引点的正确信息是什么?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/756108/lsf0204-what-is-the-correct-information-about-index-points

器件型号:LSF0204

你好。 TI 团队。

客户要求 LSF0204YZPR 提供索引点。 我在他们下面找到了 TI 的回应。

但是 、这与实际 IC 点和数据表中的信息不同。

e2e.ti.com/.../Question-about-LSF0204_5F00_181217.pptx

请检查随附的 PPT 文件。  请告诉我确切的 IC 引脚图。

我要求您编辑数据表。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    如您在找到的另一个线程中所述、引脚功能表上的图只是封装的图示、绝不能保证封装的物理尺寸或标记。

    机械制图页面是您应参考的机械信息。

    我将请求更新数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有要求机械尺寸。  我询问 A1引脚的位置。

    第3页上的数据表是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对不清楚表示歉意。 第3页上的图不正确-我要求更新数据表以使其更清晰。 为了使图纸看起来更像真实封装、数据表图示器添加了一个"pin A1 indicator"点、但未能将其放置在应该的引脚 A1的顶部。 我们最后需要的是混淆、因此这将被修复。

    正如您在机械页面上的上图中所见、有一个清晰的指示球 A1指数区域位置的指示器。 为避免混淆、指示器焊球 A1索引区域直接位于焊球 A1上方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好解释。

    索引点的实际 IC 位于左下方、如下图所示。

    索引点正下方是 A1点。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:
    我不认为您在这里看到的器件是 LSF0204YZPR --顶部标记与我们系统中的标记不匹配。 您可以检查一下吗?

    请忽略我的上述问题。  我们能够确定这一个有效的顶部标记、我们的一位质量工程师现在正在对此进行研究、以准确确定发生了什么。 由于节假日,对这一问题的调查可能会推迟。

    器件标识_should _与数据表的机械页面相匹配。 如果我有更多信息、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:
    我们发现了问题的根源。

    显然、我们的制造工厂存在一些困惑、他们一直在对器件的引脚 A3进行标记。 所以、您拥有的器件、标记位于 A3引脚上、而不是 A1引脚上。 根据我们的设计、这是不正确的、我们正在努力解决它。

    您是否可以通过分销商将其中的某些商品作为 FA 工作退货?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kim、
    此时无需返回。 我们已决定更新此器件的机械制图和数据表引脚图、以匹配实际器件。 物理器件将继续在器件的 A3焊球角上有标记、并且在接下来的2周内、数据表将更新以使所有图像匹配。

    我们对这种混乱表示歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier。

    感谢您的支持、我们没有任何问题。  

    如果修改了数据表、其他人将不会感到困惑。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Downey、

    这是为了让您知道 LSF0204数据表已修改、第3页中的引脚排列与物理器件匹配。
    我们已在数据表中为您创建了一个自定义机械制图、用于指示 A3坐标上的引脚标记。

    感谢您的反馈并提请我们注意。